This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:第25页的典型应用9.2中的电路说明

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566782/ucc21520-explanation-of-circuit-in-typical-application-9-2-on-page-25

器件型号:UCC21520

您好、社区  

我尝试理解图34的右侧。 该器件的数据表第25页。 如果有人能解释电路要实现的目标以及组件是如何实现的、那就太棒了。 谢谢你。  

此致、  

Tyler Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    感谢您关注 UCC21520隔离式栅极驱动器。  您提到的图显示了驱动典型半桥配置的 UCC21520、该配置可用于多种常见的电源转换器拓扑、例如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离式拓扑和三相电机驱动应用。 图的右侧是驱动器的输出以及 MOSFET 半桥。

    RGS:下拉 MOSFET 栅极、以确保 MOSFET 在上电、断电或未知状态期间保持关断状态。

    Ron:用于导通 FET 的电流流经此电阻器。 根据 MOSFET 所需的导通压摆率来调整该电阻器的大小

    ROFF:由于与二极管串联、ROFF 是关断电流流经的电阻器。 通常、这是一个零欧姆或非常小的电阻、因为快速关断更有利于提高系统效率。

    Cboot CVDD 分别是高侧和低侧 FET 的本地栅极驱动电源旁路电容器。 Cboot 以半桥的 SW 节点为基准、并在 SW 节点被拉至低电平时(即低侧 FET 导通时)通过 RBOOT 和串联二极管从 VDD 充电。

    如果此帖子已回答您的问题、请按下面的"验证答案"按钮。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的回答。 这对我们大有帮助。 但是我看不到验证答案按钮。 我要键入它。  

    此致、  

    Tyler Wright