您好、社区
我尝试理解图34的右侧。 该器件的数据表第25页。 如果有人能解释电路要实现的目标以及组件是如何实现的、那就太棒了。 谢谢你。
此致、
Tyler Wright
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tyler、
感谢您关注 UCC21520隔离式栅极驱动器。 您提到的图显示了驱动典型半桥配置的 UCC21520、该配置可用于多种常见的电源转换器拓扑、例如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离式拓扑和三相电机驱动应用。 图的右侧是驱动器的输出以及 MOSFET 半桥。
RGS:下拉 MOSFET 栅极、以确保 MOSFET 在上电、断电或未知状态期间保持关断状态。
Ron:用于导通 FET 的电流流经此电阻器。 根据 MOSFET 所需的导通压摆率来调整该电阻器的大小
ROFF:由于与二极管串联、ROFF 是关断电流流经的电阻器。 通常、这是一个零欧姆或非常小的电阻、因为快速关断更有利于提高系统效率。
Cboot 和 CVDD 分别是高侧和低侧 FET 的本地栅极驱动电源旁路电容器。 Cboot 以半桥的 SW 节点为基准、并在 SW 节点被拉至低电平时(即低侧 FET 导通时)通过 RBOOT 和串联二极管从 VDD 充电。
如果此帖子已回答您的问题、请按下面的"验证答案"按钮。
Daniel