This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700DBVT

Guru**** 2465770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586439/ucc28700-ucc28700dbvt

器件型号:UCC28700

我们一直将 UCC28700DBVT 用于电池充电器应用的 USB 基础电源
我们遇到生产中不能正常运行的小百分比情况、即使空载、输出电压也会间歇性变化、通常为+5V、然后在第二秒内下降至零、然后再次恢复。
该电路基于 TI 的参考设计、使用了我们的变压器。 专为4A@5V 设计的电力输送。

请告知这种间歇性故障的可能原因、

已连接电路图

我尝试将 C201 (CDD)从0.33uF 更改为1uF、但故障模式仍然存在。

在6000个单元中、50个单元出现类似模式的故障。
准确 p/n:UCC28700DBVT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我没有看到随附的原理图、但看到您尝试将 Vdd 电容器从0.33uF 增加到1uF。  我将在没有原理图的情况下提供一些建议;但是、如果这不能解决问题、请发送包含输入和输出功率要求的原理图、以便我们可以进一步评估。

    首先、有一份针对 PSR 控制器故障排除编写的应用手册、可帮助您解决问题。  可在以下链接中找到该工具。  www.ti.com/.../slua783

    我想知道发生故障的器件是否会进入和退出 UVLO 导通和关断?  如果是这种情况、您可能会触发故障。

    这些器件的故障是输入欠压至低电平、峰值电流限制和输出过压。  如果辅助信号噪声过大、这些器件最典型的故障是输出过压。  变压器可能存在轻微差异、从而导致此问题。  您可能需要比较故障单元的辅助绕组信号与未故障单元的辅助绕组信号。 如果出现这种情况、发生故障的变压器可能会有过多的振铃、从而导致 OVP 发生故障。

    UCC28700 VS 信号采样器包括信号鉴别方法、以确保从辅助绕组获得精确的输出电压样本。 不过、有一些辅助绕组信号细节可确保可靠运行、特别是泄漏电感的复位时间和任何后续泄漏电感环的持续时间。 有关波形标准的详细图示、请参见图14以确保 VS 引脚上的采样可靠。 要检查的第一个细节是漏电感复位基座的持续时间、图14中的 TLK_RESET。 µs 这可以模仿二次侧电流衰减的波形、随后是一个急剧的下降斜率、因此必须将泄漏复位时间保持在低于500ns 的最低 IPRI、而低于1.5 μ s 的最高 IPRI。 第二个细节是 TLK_RESET 之后 VAUX 波形上振铃的振幅。 在退磁时间 TDM 结束前至少200ns、VS 引脚的峰峰值电压应小于大约100mVp-p。 如果存在过度振铃问题、则通常在 TDM 处于最小值时、在轻负载或无负载条件下发生。 VS 上的可耐受纹波由 RS1和 RS2放大至辅助绕组电压、等于100mV x (RS1 + RS2)/RS2。

     

    如果是变压器振铃、则可以使用钳位电路二极管和 FET 漏极之间的电阻器来抑制振铃。

    设置 Q = 1、其中 L 是漏电感、C 是开关节点电容。

    Q=1/R (L/C)^0.5  

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的回答。

    请查看随附的原理图和变压器规格。 我之前已经附上了原理图、如果您仍然没有收到附件、请告诉我

    根据您的建议、我将 RCS (R209)减少 一半、同时也减少了串联电阻与二极管。 电路行为保持不变、空载保持上升(+5V)几秒钟、然后下降、然后再次下降。

    e2e.ti.com/.../Konexus_5F00_ACDC.PDFe2e.ti.com/.../Konexus_5F00_flyBack.PDFe2e.ti.com/.../RL_2D00_11068-specs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我收到了变压器规格、但未收到原理图。

    我不记得曾就 CS 电阻器提出过任何建议。

    1. 如果电流感测信号噪声极高、也可能导致控制器出现问题。  

    我有以下建议,但我仍在提出以下建议。

    1. 研究好装置和坏装置之间的辅助绕组信号。
      1. 由于辅助绕组噪声较大、OVP 可能会触发
      2. 如果是、您可以通过在开关节点和开关节点钳位之间添加/调整电阻来减少变压器上的振铃。
      3. 增大 R 应减小 Q 并减少振铃。  减小 R 将增大 Q 并增大振铃。

                                                                  I:     减小与二极管串联的 R IN 不会减少振铃。  

    此致、

    Mike