This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:16.5W 电源-开关频率应大于500kHz

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566641/lm5021-16-5-watt-power-supply--switching-frequency-should-be-more-than-500khz

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:PMP10129

尊敬的朋友:

你好。 我必须设计输入电源为(100-460) V AC 60Hz 的16.5W (12V-1.3安培和9V-0.1安培)隔离式电源。 (三相133V/230V)。

主要要求是开关频率应大于500kHz、因为它用于电力线通信。

请建议 TI 提供的最佳解决方案。 我更喜欢采用相对简单的拓扑(从设计角度来看)

期待您的宝贵建议。

 

此致

库宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Libin、

    我已请求 AE 帮助解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你进行数学计算,我想,你得出的结论是,这是不可能的。 魔术词是占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Libin、

    我搜索了我们的 TI Designs 页面、找到了2个参数与您提供的参数类似的参考设计:

    PMP7146 (www.ti.com/.../PMP7146 )是一款适用于极宽交流输入电压的设计、旨在适应电力线通信(PLC)。 它具有与您所需的不同的输出、并且有更多输出、但功率级别相似、此设计可用作适应您要求的指南。 它看起来以140kHz 的频率运行、低于您的要求、但说明中的最大切口适用于 PLC 应用。

    另一个设计 PMP10129 (www.ti.com/.../PMP10129 )也与您的要求非常相似、尽管相对输出电压和电流电平相反。 同样、它可作为根据您的要求进行设计的指南。 这个看起来以~110kHz 的频率运行。

    请查看 TI 网站上的这2个 PMP、并考虑其性能和适用性以满足您的要求。 由于 PMP7146专为 PLC 应用而设计、因此可能并不绝对需要500kHz 的开关频率。 但是、如果是、此 IC 应该能够处理它、功率级是按照数据表应用部分中的设计过程设计的。

    此致、
    Ulrich