请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 主题中讨论的其他器件:PMP10129
尊敬的朋友:
你好。 我必须设计输入电源为(100-460) V AC 60Hz 的16.5W (12V-1.3安培和9V-0.1安培)隔离式电源。 (三相133V/230V)。
主要要求是开关频率应大于500kHz、因为它用于电力线通信。
请建议 TI 提供的最佳解决方案。 我更喜欢采用相对简单的拓扑(从设计角度来看)
期待您的宝贵建议。
此致
库宾