This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:插入电池后烧坏

Guru**** 2409890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180645/bq24610-burned-when-battery-plugged-in

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: TVS2700

您好!

有一个带 BQ24610的 PCB、原理图如 EVM 中所示。 当我插入6S 锂离子电池时、会烧毁一个肖特基二极管和一个低侧 MOSFET BQ24610、没有交流适配器。 两个原型板中的两个。   多年来、我在这里看到几个具有相同或类似情况的线程、但没有适当的故障排除支持。 你们真的能提供帮助吗? 该 IC 看起来是您声誉的真正麻烦制造者、我考虑 从 您在线性技术/模拟器件领域的朋友那里切换到 LTC4013。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查过具有类似问题的主题帖、但大多数(如果不是全部)与用户应用程序相关。

    发生损坏时、您的测试设置是什么?  

    发生这种情况时、您能否提供 VBAT 电压、电感器电流和 PH 电压的捕获?

    您能否提供原理图并指出哪个肖特基二极管损坏?

    此外、您能否提供肖特基二极管和低侧 MOSFET 的器件型号?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    测试设置:无交流适配器、无负载、仅使用 BQ24610和6S 电池(实际电压为22V)。

    电感器电流未知。 它应该从电池流向电感器的什么位置?

    原理图与 EVM 相同、肖特基二极管- ZLLS350TA、如 EVM 中所示。

    低侧 MOSFET 是 FDS8447、与 EVM 中的情况类似。

    下面是我的想法:

    BQ24610 DS 要求绝对最大额定值:pH 最大电压为36V、VCC 为33V。 我想、在电池插入时可能会出现这样或更高的尖峰(尤其是在5S-6S、全新且充满电的情况下)。 由于 TVS 二极管的额定电压必须为28V、因此几乎没有空间找到保护性 TVS 二极管(在 BATDRV 打开 P-MOS 时不会损坏、在电池不存在时、交流适配器的电压将位于 BAT 连接器处)、 同时、TVS 应抑制不超过33V 的尖峰。 只需查看 TVS 数据表。

    LTC4013在相关引脚上的额定电压为60V、我想 、LT/AD 上的人知道原因。

    另 一个较弱/可疑的地方 是  由 HIDRV 驱动的 N-MOS 的栅源电压。 HIDRV 将栅极连接至 GND、当我们连接 22V 充电电池时、栅极-源极电压为-22V、高于大多数 MOSFET (包括 EVM 中使用的 FDS8447)的+-20V 绝对最大额定值。 P-MOS 在上面提到的死掉的邻居中看起来很活跃、但显然这不是一种使用不符合规格的组件的好方法。 如果我们考虑尖峰、情况会变得更糟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试对 EVM 上的电池热插拔进行仿真、但我没有看到尖峰、并且没有元件损坏。

    您是否在 EVM 上测试过修改?

    发生这种情况时、您能否提供 VBAT 电压、电感器电流和 PH 电压的捕获?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tommy! 我没有修改、我的原理图就像在 EVM 中一样。

    我用 BQ24610和捕获的 VBAT 电压牺牲了第三个 PCB。

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20221216_5F00_184521.mp4

    https://photos.google.com/share/AF1QipMDCfNyxly2ZeRCvHUwNow1Jszvb2QyNAy6XDFxOdAfdksCJVE2B4q--QeYMBaXWQ?key=RW8yU0s3MkYzZmRfbTZkcmR2dXQwRWRzZnVLV1l3

    BQ24610 即使具有外部保护功能、也无法承受现实生活条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示波器捕获表明、振铃超过了引脚的绝对最大值、因此会损坏芯片。

    这种振铃可能由多种因素引起、例如电池导线长度。

    您将需要添加电压钳位(例如 TVS 二极管)来钳制振铃。 您可以 在 TI.com 上查看 TVS2700

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    好的、让我们一起看看 TVS2700。

    根据 TVS2700规范、其钳位电压最大值可为33.9V、高于 BQ24610 VCC 最大值33V。

    此外、TVS2700的额定电压为27V、但对于6S 锂离子电池、需要27.6VDC 适配器-它们在业内很普遍、我们需要一些输入电压裕量来使 BQ 内的降压转换器正常工作。

    所有这一切意味着此电视将无法工作。

    我不能 将 BQ24610与  6S 锂离子电池配合使用、因此不得不与其他制造商联系。

    Tommy、非常感谢您的对话。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的评论。

    您可以在网站上找到其他 TVS 二极管(不限于 TI 产品)、例如 Digikey、上次我检查时发现有多个 TVS 二极管符合使用范围并有库存。

    感谢您的参与、祝您愉快。

    此致。