This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78350 - bq76930:未记录 CHG 引脚周期性行为

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586681/bq78350---bq76930-undocumented-chg-pin-periodical-behavior

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQSTUDIO

您好!

在 bq76930配置有6节电池、所有其他设置都正常、数据闪存保护和 PF 设置全部清零以方便测试的情况下、我们只在使用 CHG 引脚时遇到困难。

当0x001F 写入0x0以将引脚设置为高电平时、该引脚将变为高电平几百毫秒、然后变为低电平超过10秒、再变为高电平、并定期继续此操作

为了隔离引脚行为、我们删除了连接到 CHG 引脚的 PWR524A EVM 中的 Q5。 我们暂时难以重新将其重新分解、因此所描述的只是 CHG 引脚本身的行为。

 

移除 Q5后、CHG 不会应用于 NFET Q4、因此没有实际充电电流。 我们怀疑周期性行为(CHG 并非始终为高电平)是由一些未记录的设计导致的:DAC 会检查电流传感器、并将 CHG 引脚驱动为低电平、然后等待几秒钟以进行另一项测试。 我们在文档中找不到任何相关的描述。

 

这是紧急情况。 请详细说明 CHG FET 驱动器的行为。

  

 

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    bqStudio 可与控制 FET 的 bq78350-R1进行通信。 监测计具有 FET 体二极管保护功能、TRM 中未对此进行说明。 监测计专家将能够更好地协助测试模式及其与不同参数设置的交互方式、我将尝试转到他们的论坛并重命名、以便他们能够识别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CHG_FET_TOGGLE 选项将会覆盖正常的 FET_EN 控制、它应持续开启 CHG FET。 您描述的脉冲操作看起来像过流情况、在这种情况下、监测计将禁用 FET、然后在重试时间后重试。 奇怪的是、监测计报告的放电电流为-1594mA、DSG FET 被禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WM5295、

    一些更新:虽然我们无法将电池组放电至足够低的电压、但我们确实添加了 Q5以及连接良好的所有其他器件(D2、D3、R7、R8、R9)。 与 EVM 中一样、恢复这些连接后、CHG 引脚仍会定期显示下拉为低电平行为(与上文相同)。

    "身体保护功能"是否是造成这种情况的原因? 设计团队能否通过论坛消息共享更详细的信息(如动态信息)?

    我们很高兴在线等待。

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    1."监测计确实具有 TRM 中未描述的 FET 体二极管保护功能"。 这是否会导致 CHG 处的周期性脉冲? 您能否详细介绍(或通过论坛消息)?
    2."chg_FET_TOGGLE ":TRM 中似乎没有此选项。 这只是您使用的首字母缩略词吗? 我假设您是指0x001F 和0x0020?
    我们现在正在检查-1594mA 问题。 对此进行了更新。

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    在 CHG FET 上、源极和栅极之间的电阻是多少? 您可能需要快速关断 CHG FET。 尝试使用更强的下拉电阻

    约为250K-400K。