主题中讨论的其他器件: LM3464A、 LM3464
您好、TI 支持。、
我需要一些帮助。 在工作时、我有 一个 LM3464AEVAL 板、我最终将用于驱动一串 LED、并通过 PWM 信号控制。
为了在将评估板连接到昂贵的原型 LED 轨之前测试评估板、我使用的是功率电阻器。 我的电源轨电压仅为27V、这是正向电压所需的电压。 评估板每通道的电流高达350mA、因此我在其中有一个250欧姆的电阻器。
我将直流电源连接到 Vin 和 PGND。 LED 的阳极连接到 Vin、阴极连接到其中一个 LED 通道。 最后、我将我的 PWM 函数发生器连接到 DM 和 PGND。
我已经尝试过3.3V PWM 和5V。 我还尝试了4ms 的周期、我在其中一个图形上看到了这个周期以及一个小得多的周期。
通过阅读 LM3464AEVAL 和 LM3464A 数据表、我似乎无法弄清我缺少的内容。
注意:我不会将其用于具有反馈的交流/直流电源、因此我不会使用 DHC 功能。
提前感谢。