This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464AEVAL:无法从评估板获取输出

Guru**** 2579695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464AEVAL, LM3464A, LM3464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174494/lm3464aeval-cannot-get-output-from-eval-board

器件型号:LM3464AEVAL
主题中讨论的其他器件: LM3464ALM3464

您好、TI 支持。、  

我需要一些帮助。 在工作时、我有 一个 LM3464AEVAL 板、我最终将用于驱动一串 LED、并通过 PWM 信号控制。

为了在将评估板连接到昂贵的原型 LED 轨之前测试评估板、我使用的是功率电阻器。 我的电源轨电压仅为27V、这是正向电压所需的电压。 评估板每通道的电流高达350mA、因此我在其中有一个250欧姆的电阻器。  

我将直流电源连接到 Vin 和 PGND。 LED 的阳极连接到 Vin、阴极连接到其中一个 LED 通道。 最后、我将我的 PWM 函数发生器连接到 DM 和 PGND。  

我已经尝试过3.3V PWM 和5V。  我还尝试了4ms 的周期、我在其中一个图形上看到了这个周期以及一个小得多的周期。  

通过阅读  LM3464AEVAL 和 LM3464A 数据表、我似乎无法弄清我缺少的内容。  

注意:我不会将其用于具有反馈的交流/直流电源、因此我不会使用 DHC 功能。  

提前感谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil

    您打算设置的电流是多少? 我注意到您提到 RSNS 设置为250欧姆、这将产生非常小的电流。

    此外、还提到27V 是 LED 灯串的正向电压、因此根据我的理解、要点亮 LED、输入电压应高于27V。 您可以尝试增大它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错... 我不知道为什么选择250欧姆电阻器。 请注意:这只是一个虚拟负载电阻器。  目的是使评估板与电阻器负载一起工作。 然后移到 LED 导轨。 一

    我确实需要在处理该电流时减小流向 LED 电压轨的电流。 27V 时的 LED 电压轨消耗30mA。   

    我可以在这里放置一个100欧姆的电阻器、并将电压增加到30欧姆、以实现30mA 的电流消耗。  

    无论如何、我希望得到一些东西。 输出。  它没有输出任何东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil

    我是否可以问为什么选择 LM3464、因为它实际上不是很常用? 此处的潜在应用及其  要求是什么? 我可以检查我们是否有更好的选择。  

    同时、对于 EVM 板、您能否通过在下面的原理图中添加一些标记来帮助提供有关如何配置的更多信息?

    您施加的输入电压是多少? 您是否意味着将功率电阻器作为输出而不是 LED? 功率电阻值是多少、250欧姆? 或250欧姆是与晶体管串联的感应电阻器 RISNS?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、我没有把它拿出来。 我不知道他们为什么选择这个 IC、而不是可用的评估板。 我需要使用评估板进行 LED 电压轨测试、因此我需要了解如何使用它。

    将来、我将改用 LP8864。  在侧面、我正在使用基于 LP8864的电路。  

    现在、请参阅随附的、了解我如何使用它以及如何将它连接到实验练习中的工作台上。 电源电阻器代替 LED、而不是 RISNS 替代器件。  

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)尼尔

    施加在 DIM 引脚上的信号的频率和占空比是多少?

    您是否在使能引脚上施加了高于3V 的电压?  

    请检查 VCC 电压是否在6V 左右、并检查  Faultb 引脚的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、  

    我已将频率从极低(10Hz)一直调整到1MHz 范围。 我已将占空比从10%调整为90%...  它应该是什么?

    启用未连接。 但我测量的电压为5.1V、因此会被上拉至高电平。  

    VCC 为6.4V。  

    Faultb 上没有波形。 它处于地电势。  

    我还将负载电阻器与100欧姆电阻器交换、然后交换50欧姆电阻器。  我仍然无法打开它。  

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)尼尔

    那么、RISENSE 的价值是什么? 还是将其保留为默认值?

    我认为某些故障已被触发、因为故障已被下拉、这是一个故障指示。  
    我将检查使用电阻器负载运行是否会导致故障、因为该器件通常针对 LED 进行设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    我将 RISNS1保留为默认值。 200/1.13 Ω= ILEed = 177mA。  

    我的 LED 电压轨在27V 和30mA 下工作、因此我应该在其中放置一个6.66 Ω 电阻器(200/6.66ohm=30mA)

    我将同时尝试这一点。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil

    对于 LM3464、有多种保护功能、包括 LED 开路、LED 短路、OVP。 设备会持续监控 DRX、性别、GDX 的电压、以查看是否触发了任何故障。 因此、为了进一步了解、您是否可以在 启动过程中获取 DRX、性别、GDX 与故障引脚的波形 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、  

    拍摄了上电时触发的示波器图片。 具体而言、I 在 VFB (蓝色走线)上触发。 一段时间后、它变为零。 蓝色在所有图片中保持不变。 黄色是故障 B 迹线。 粉色变化。 这个中的粉色未连接。  

    对于所有这些、我将一个27伏、30mA 的 LED 电压轨连接到4个通道中的每一个。 我有一个 PWM 信号将 DIM 设置为10%、5V 峰值和250Hz。

    blue trace VFB, Yellow trace Faultb, Pink trace NA

    放大了时间刻度。 粉色出现在 GD1上

    相同缩放:RD1的 FET 尺寸为粉色  

    相同缩放:FET 源极或 SE1上为粉色。  

    在 Vledfb 测试点上呈粉色

    Vdhc 上的粉色

    其他电压:

    VCC 跳至6.24

    thm+跳至6.2

    OUTP 跳至5.8、但会像 VFB 一样降至零

    EN 变为5.04

    同步保持为零

    谢谢、  

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil

    根据波形、器件似乎会触发开路保护。 由于波形不是很清晰、您能帮助我们实现以下目标:

    1.在启动过程中有 GD 脉冲,您能否放大并检查它是否达到~5V?

    FAULT_CAP 的电压是否达到3V?

    3.将 RISNS 通道修改为10mV/div,并检查它是否保持在30mV 以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAULT_CAP 未达到3V。  

    3.已放大的 RISNS1至 RISNS4。  

    我很好奇、当我保持将评估板插入并使用它的开关打开 PS 时、RISNS1会是什么样的、而不是已经打开 ps 并连接香蕉插头。 看起来、RISNS1处的电压脉冲与之前相同。 但 PS 上的电压需要几 ms 才能达到27V。 我认为这只是噪声。:  

    1.已放大时间刻度的 GD1。 任何 GD 上的值都不会超过200mV。   

      

    再次感谢、  

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了!  

    从 AN-2071的第6页开始:  

    VDHC_READY 的设置  
    当 VRAIL 达到 VDHC_READY 时、 LM3464A 的 VLedFB 引脚上的电压等于2.5V。 当  VLedFB 引脚上的电压达到2.5V 时、LM3464A 执行一个 不超过400uS 的测试、以识别和排除空闲(未 连接 LED)或故障(LED 灯串短路/开路)输出
    通道的电压。

    我的 VLedFB 引脚电压仅为1.4V、因为我的 VRAIL 电压为27V。 我需要将 VRAIL 增加到48V、以使 VLeft FB 达到= 2.5V。 我只需更改 Rfb1或 Rfb2即可对其进行缩放、以便在 Vr轨 为27V 时 VledFB = 2.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil

    那么、更改电阻分压器后的结果如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、  

    感谢你的帮助。 是的、您可以将其关闭。 要回答您之前的问题、驱动程序现在工作正常。  

    我的实际 LED 电压轨需要44伏、因此我将 Rfb1更改为45.3k、以便器件开启。  

    我的电压轨还有120mA 的标称最大电流、因此我将 RISNS 设置为2.2k 和5.1k  

    此致、

    Neil