This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:通过并行连接运行

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180783/lm5177-operation-by-parallel-connection

器件型号:LM5177

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户关于与 LM5177并行连接的问题。
我在下面的线程中发现、这个器件可以并行连接。
(问题1)
由于连接到该螺纹的电路的图像很粗糙、因此无法确认细节。
是否可以向我提供清晰显示详细信息的文档?
(问题2)
连接到螺纹的电路是否可以在两个器件之间均匀地传递电流?
如果可能、请告诉我如何使电流均匀流动。
(问题3)
并联时、是否应将异相时钟输入到 SYNC 引脚?
(问题4)
请告诉我是否有一个时钟发生器可在并联连接时使用。 输出应为4或更多。

规格如下。
输入电压:19V 至30V
输出电压:24V
输出电流:15A

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162693/lm5177-can-this-device-be-used-for-interleaved-buck-boost?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm5177

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    我们将在下周发送给您。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    我已经附上了并行操作的原理图-我希望现在可以获得更好的质量。

    由于器件的匹配处于较高的水平、因此电流共享是良好的平衡。 但是、如果您需要接近50%/50%的匹配、那么您可能需要考虑如下所示的电路:
    https://www.ti.com/lit/pdf/snva826
    但在这里、您还需要确保用于负载平衡的所用组件的精度满足您的共享要求。

    是的、对于并联一个具有180度偏移的时钟、建议使用该时钟。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    问题4呢?
    您是否有推荐的时钟发生器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答问题4吗?
    请告诉我您在并联电路中使用的时钟发生器的相关信息。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    在现有的参考设计中、您可以找到几个示例、例如:

    https://www.ti.com/tool/PMP7837

    此致、

     Stefan