您好!
我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户关于与 LM5177并行连接的问题。
我在下面的线程中发现、这个器件可以并行连接。
(问题1)
由于连接到该螺纹的电路的图像很粗糙、因此无法确认细节。
是否可以向我提供清晰显示详细信息的文档?
(问题2)
连接到螺纹的电路是否可以在两个器件之间均匀地传递电流?
如果可能、请告诉我如何使电流均匀流动。
(问题3)
并联时、是否应将异相时钟输入到 SYNC 引脚?
(问题4)
请告诉我是否有一个时钟发生器可在并联连接时使用。 输出应为4或更多。
规格如下。
输入电压:19V 至30V
输出电压:24V
输出电流:15A
此致、