请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 可能涉及的对象:
我们有一个项目需要在短时间内将 PCB 置于高温环境中:134C 持续5分钟、超过100C 持续15分钟。
在此期间,电池不会充电或放电,电池将处于可拆卸模式,并且使能引脚将断开连接。
我们计划将 BQ40Z50R1和 BQ7718xy 用于电量监测计和保护。 我们检查了 IC 的数据表,列出了温度:
|
|
建议工作温度 |
存储温度 |
|
BQ40Z50R1 |
-40 ~ 85 |
-65 ~ 150 |
|
BQ7718xy |
-40 ~ 110 |
-65 ~ 150 |
那么、这两个 IC 是否适用于此应用? 当温度超过建议的工作温度时、性能可能无法得到保证;但 IC 是否能够承受该温度并在冷却后完全正常工作? 有什么建议吗?
非常感谢。
陈