This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ771800

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586758/bq40z50-r1-bq771800

器件型号:BQ40Z50-R1

可能涉及的对象:

我们有一个项目需要在短时间内将 PCB 置于高温环境中:134C 持续5分钟、超过100C 持续15分钟。

在此期间,电池不会充电或放电,电池将处于可拆卸模式,并且使能引脚将断开连接。

我们计划将 BQ40Z50R1和 BQ7718xy 用于电量监测计和保护。 我们检查了 IC 的数据表,列出了温度:

 

 

建议工作温度

存储温度

BQ40Z50R1

-40 ~ 85

-65 ~ 150

BQ7718xy

-40 ~ 110

-65 ~ 150

 

那么、这两个 IC 是否适用于此应用? 当温度超过建议的工作温度时、性能可能无法得到保证;但 IC 是否能够承受该温度并在冷却后完全正常工作? 有什么建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好!
    • 这2个 IC 在134摄氏度下无法工作  
    • 150摄氏度是存储温度(ICS 上无电源),工作状态不可预测,不确定 IC 在冷却后是否能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry:

    感谢您的回复。 您是否有任何电量监测计和保护 IC 可满足我们的温度要求?

    谢谢。