This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMICLOADBOARDEVM:负载板的导通序列

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180478/pmicloadboardevm-turn-on-sequence-of-load-board

器件型号:PMICLOADBOARDEVM

主席先生,

我的负载板中的 MOSFET 损坏。 我想知道电路板的导通顺序,即+/- 11V,通道的控制信号和输出电压。

尼亚斯里达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithiadas、

    是的、序列是首先提供+-11V、然后是控制信号、但保持低电平状态。 之后、将所需的电压轨连接到输出、然后开启控制。

    我要说、很难分解 MOSFET。 负载直流负载过长可能会导致过热和损坏 MOSFET、但除此之外、设计非常可靠。

    您的 MOSFET 在什么情况下发生故障?

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我给出了250 mV 的控制信号连续用于测量5A 负载。 输出电压为2 V。我想将此电路板用作同步降压转换器的负载。

    它是否仅用于瞬态响应分析?

    尼亚斯里达斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithiadas、

    该板专为瞬态负载波形生成而设计、着重于快速上升/下降时间。 当然、它也可以处理一定程度的直流负载、但该电路板的10W 连续负载已经非常高。 如果我们希望具有连续直流负载和一些负载瞬态、我们使用功率电阻器来添加直流负载。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    我的应用是额定功率为30W 的48V 至1V POL 同步降压转换器。 因此、根据我在讨论中的理解、这不能用作恒定负载。 那么、您能否建议使用任何方法来测试该转换器。 此外、可施加的 LOA 瞬态的最大占空比是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithiadas、

    该负载板用于负载瞬态测试、不是最佳的直流负载测试解决方案。 我们通常用于直流负载有源负载阵列器件和/或源表单元(SMU)灌入负载电流。

    想法是将占空比保持在负载板不会过热的水平。 很多时候、例如1/100就足够了。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    还有一个问题、可能的最短导通持续时间是多少。 负载板可承载的最大功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithiadas、

    最小脉冲持续时间取决于上升/下降时间。 我们在高达8A 的负载电流下实现了80ns 的上升/下降时间。 这意味着在该负载电平下、的最小脉冲可以小于200ns。

    限制因素是取决于 MOSFET 温度的 MOSFET 功率耗散。 如果我们在70度的 Ta 70 C 下进行最坏的情况、我们只能处理2W 的电流。 如果关断周期足够长且平均功率耗散未超过 MOSFET 限值、则占空比较低的情况下负载可能仍然很高。

    BR、Jari