This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:输出电压设置

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585870/tps62260-setting-of-the-output-voltage

器件型号:TPS62260

您好!

规格表第20页对输出电压的设置进行了说明。
输出3.7V 时将使用哪种电阻组合?
MΩ 减小 R2、可以在 R1 + R2 <1 μ s 的情况下输出3.7V 电压。
kΩ kΩ Ω、R1 = 930k Ω。
请告诉我 R1和 R2的良好值。

(规格)
输入电压:5V
输出电压:3.6V 或3.7V±3%
输出电流:100mA 至200mA
模式:PWM (频率不随当前值变化)
工作温度:-40°C 至105°C

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您使用 R1:825K 和 R2:160K。 这会导致输出电压为3.694V。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    此外、我还想确认电压精度。
    数据表上 VFB 的最小值和最大值为-1.5%和+ 1.5%、但这种变化是否在整个工作温度范围内? 在这种情况下、该数据是否指示-40°C 至105°C 的条件? 我需要-40°C 至105°C 范围内的数据

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、你是对的。 对于 TPS62260T-Q1、您可以获得该规格、温度范围为-40°C 至105°C。

    此致、
    Michael