This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找可通过18650电池(3V 至4V)实现6A 快速充电的 LED 驱动器

Guru**** 2543250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176084/looking-for-led-driver-that-can-do-6a-briefly-from-18650-battery-3-4v

主题中讨论的其他器件:LM3409LM3550

大家好、我正在寻找一款 LED 驱动器降压 IC、它能够以6A 的电流驱动3V LED 3秒、然后在处理器的控制下、在此之后斜降至较低的电流。 电源将是18650锂电池(4-3.3V)。 我发现了一些看似可能但缺货的器件。 是否有人可以为我推荐当前可用的器件?

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我可以在这里询问确切的应用吗?  

    实际上、对于低输入电压和高达6A 的高电流、我们有器件间隙。 我建议使用两级、第一级是使用升压器件来提升电池电压、第二级可以使用 LM3409。 由于 LM3409的最小输入电压为6V、因此需要升压级。 它可以通过正确的参数设置支持6A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个特殊的 LED 灯、必须由18650电池供电、短暂地输出6A、并适合极小的空间。 我认为没有任何方法可以为升压级提供足够的电路板面积。 由于在我们将其关闭之前、6A 的周期非常短(大约3秒)、也许我可以采用4A 或5A 设计、只需将其过载几秒钟即可获得6A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    在介绍我们的器件时、我认为 最合适 的选择是 LM3550、它支持高达5A 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。