Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3409、 LM3550大家好、我正在寻找一款 LED 驱动器降压 IC、它能够以6A 的电流驱动3V LED 3秒、然后在处理器的控制下、在此之后斜降至较低的电流。 电源将是18650锂电池(4-3.3V)。 我发现了一些看似可能但缺货的器件。 是否有人可以为我推荐当前可用的器件?
谢谢、
劳埃德