This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:TPS3808-Q1电源电压的导通顺序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS386000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586284/tps3808-q1-about-the-order-of-turning-on-the-power-supply-voltage-of-the-tps3808-q1

器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS386000-Q1

您好!

客户正在考虑使用 TPS3808-Q1监控电池电源电压(6V 至16V)。
客户按所附图所示连接电源。

提供电池电源电压(6V 至16V)、以便在向 VDD 提供5V 电压之前进行感测。

1) 1) TPS 3808-Q1是否能够承受这种使用?

*在 TPS 386000-Q1上,我收到了类似问题的答复。
*我希望 TPS3808-Q1也能给出类似的答案。

此致、

Harukawae2e.ti.com/.../Connection-diagram-of-TPS-3808_2D00_Q1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa

    与 TPS386000-Q1类似、


    您的问题答案:

    只要 通过电阻分压器对电压进行分压、使检测引脚电压永远不会超过允许的最大值7V、器件就不会损坏。 请记住、在 VDD 上的电源出现之前、器件根本不会工作。



    其他信息:

    然后、对于正常运行、SENSE 引脚上的电压不应高于6.5V。

    Michael