Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS386000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS386000-Q1
您好!
客户正在考虑使用 TPS3808-Q1监控电池电源电压(6V 至16V)。
客户按所附图所示连接电源。
提供电池电源电压(6V 至16V)、以便在向 VDD 提供5V 电压之前进行感测。
1) 1) TPS 3808-Q1是否能够承受这种使用?
*在 TPS 386000-Q1上,我收到了类似问题的答复。
*我希望 TPS3808-Q1也能给出类似的答案。
此致、
Harukawae2e.ti.com/.../Connection-diagram-of-TPS-3808_2D00_Q1.pptx