This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:使用 BQStudio 时出现问题

Guru**** 2556520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566159/bq27426-trouble-using-bqstudio

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我使用 BQ27426将定制板连接到 EV2400、然后再连接到运行 BQStudio 的计算机。 BQStudio 能够识别器件(列为0426_4_26)、但表明它与该版本 BQStudio (v1.3.54、我今天下载该版本)不兼容。 列出了0426_2_02-bq27426G1.bqz、但 BQStudio 声称它们不兼容、并且使用它可以使器件砖型。 我应该怎么做?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然无法使 BQStudio 正常工作、我需要执行此操作才能生成黄金映像。 我注意到、如果我选择唯一可用的 bqz 0426_2_02-bq27426G1.bqz、当它扫描它时、地址0x17会这样做、但 bq27426的正确地址是0x55、结果如何? 也许我缺少一个更最新的.bqz 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    手动选择0426_2_02-bq27426G1.bqz 文件后、请附上 bqStudio 的屏幕截图。
    bqStudio 将在地址0xAA (=0x55 7位表示法)处进行扫描。 您何时注意到它使用了0x17?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只看到过几次扫描0x17、今天无法再现。

    这是我选择.bqz 文件时出现的屏幕。


    今天、我在选择监测计后收到另一条错误消息:程序声称使用地址0xAA (0x55)通过 I2C 连接到监测计、但未读取任何值、我收到"EV2X00适配器 USB 超时"错误(左下角)。 当我第一次将适配器插入计算机时、软件要求我执行固件更新、我就是这么做的。



    同时、如果您能够澄清一点、以便我们能够在确定这一点的同时继续工作(这妨碍了我们执行学习周期和生成黄金映像)、那将是很棒的。 黄金映像是否仅包含状态子类和 Ra 数据子类、或者在工厂生产期间、我们是否需要向监测计写入任何其他内容?


    谢谢!


    PS:EV2400通过 I2C 端口的 SCL、SDA 和 VSS 引脚连接到我们定制板的 I2C 总线、在塑料盒上标记为"端口2"。 I2C 总线处于活动状态(因为我们的固件正在执行一系列任务):此活动是否可能导致 EV2400出现问题? 有很多的总线可用性、总线只能使用大约20%的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够与 bq27426 EVM 和 EV2400进行通信(以排除与另一个 I2C 主设备的干扰)?

    黄金映像包含其他数据(包括 bqStudio 中显示的所有子类)。 学习周期只会更新状态和 Ra 子类、因此、如果只想将学习周期的结果复制到另一个监测计、则不必编写所有子类。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我现在没有 EVM、这就是我使用定制板的原因、几周内我只能使用一个。 我想、一旦我获得 EVM、我就可以尝试使用它、并将学习周期留到稍后的日期。

    很好、那么在工厂生产期间和定期(如果断电)中、唯一需要保存/恢复的子类是状态和 Ra?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您没有为系统写入任何其他配置(例如校准、配置选项)、则只需恢复状态和 Ra。