主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我使用 BQ27426将定制板连接到 EV2400、然后再连接到运行 BQStudio 的计算机。 BQStudio 能够识别器件(列为0426_4_26)、但表明它与该版本 BQStudio (v1.3.54、我今天下载该版本)不兼容。 列出了0426_2_02-bq27426G1.bqz、但 BQStudio 声称它们不兼容、并且使用它可以使器件砖型。 我应该怎么做?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 BQ27426将定制板连接到 EV2400、然后再连接到运行 BQStudio 的计算机。 BQStudio 能够识别器件(列为0426_4_26)、但表明它与该版本 BQStudio (v1.3.54、我今天下载该版本)不兼容。 列出了0426_2_02-bq27426G1.bqz、但 BQStudio 声称它们不兼容、并且使用它可以使器件砖型。 我应该怎么做?
谢谢
我只看到过几次扫描0x17、今天无法再现。
这是我选择.bqz 文件时出现的屏幕。
今天、我在选择监测计后收到另一条错误消息:程序声称使用地址0xAA (0x55)通过 I2C 连接到监测计、但未读取任何值、我收到"EV2X00适配器 USB 超时"错误(左下角)。 当我第一次将适配器插入计算机时、软件要求我执行固件更新、我就是这么做的。
同时、如果您能够澄清一点、以便我们能够在确定这一点的同时继续工作(这妨碍了我们执行学习周期和生成黄金映像)、那将是很棒的。 黄金映像是否仅包含状态子类和 Ra 数据子类、或者在工厂生产期间、我们是否需要向监测计写入任何其他内容?
谢谢!
PS:EV2400通过 I2C 端口的 SCL、SDA 和 VSS 引脚连接到我们定制板的 I2C 总线、在塑料盒上标记为"端口2"。 I2C 总线处于活动状态(因为我们的固件正在执行一系列任务):此活动是否可能导致 EV2400出现问题? 有很多的总线可用性、总线只能使用大约20%的时间。