请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
您好!
我对 BQ40Z50RSMR-R1有疑问:器件的温度容差是多少?
让我们在以下条件下运行:仅使用 TS1,外部使用103AT-4-70261 10k 1% NTC 热敏电阻
您能告诉我在上述条件下,我能期望25°C 温度校准的准确度(+/-多少度)是多少? 在温度校准后,如果在充电阈值配置期间出现62C 过热,它的保护跳闸容差是多少(62C +/-多少度)? 对于放电期间72C 的过热情况,它的容差是多少(72C +/-多少度)? 通常、对于 bq20z 等其他 TI 电量监测计器件、3C 就足够了、但对于 bq40z50、这是什么?
请告诉我。
非常感谢!
很高兴