This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1的温度精度是多少?#39?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566398/bq40z50-r1-what-s-the-temperature-accuracy-of-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

 

我对 BQ40Z50RSMR-R1有疑问:器件的温度容差是多少?   

 

让我们在以下条件下运行:仅使用 TS1,外部使用103AT-4-70261 10k 1% NTC 热敏电阻

 

您能告诉我在上述条件下,我能期望25°C 温度校准的准确度(+/-多少度)是多少? 在温度校准后,如果在充电阈值配置期间出现62C 过热,它的保护跳闸容差是多少(62C +/-多少度)? 对于放电期间72C 的过热情况,它的容差是多少(72C +/-多少度)? 通常、对于 bq20z 等其他 TI 电量监测计器件、3C 就足够了、但对于 bq40z50、这是什么?

 

请告诉我。

非常感谢!

很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joy、您好、让我为您检查一下这个问题、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    非常感谢、期待您的回复。

    很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    在-40°C 至100°C 的温度范围内、较差的误差小于3C (~2.6C)。 误差@ 62C 为0.25C、@ 72C 为0.4C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    明白了。 非常感谢!

    很高兴