This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:参考原理图上的电容器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586367/bq76940-capacitor-on-reference-schematic

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76200

您好!

我们在 多个具有不同特性的 BMS 模型中使用 BQ76940。 在最后的设计中、我们还使用 BQ76200作为栅极驱动器、用于驱动电池组正极端子上的 n-MOS。

通过查看多个参考原理图、我可以看到始终有两对电容器:

  • 输出端子并联
  • 桥接 MOS

这适用于带和不带 BQ76200的两种架构。 以下是一些示例:

SLVA729A:C1-C2和 C17-C23对  

SLVU925B:C4-C5和 C6-C7对

此类电容器对的用途是什么?

我们的电路中没有它们、因此 我们希望更好地了解是否 需要将它们添加到我们的新设计中。

谢谢、致以诚挚的问候

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在上一个帖子中可能未正确加载原理图。 我添加了更多参考文献:

    SLVA729A、第4页的图1:C1-C2和 C17-C23对

    SLVU925B、第44页的图26:C4-C5和 C6-C7对

    再次感谢你

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容器对用于 ESD 保护。 它们在电池组端子之间提供一条低阻抗路径并经过 FET。 2个电容器串联使用、这样它们就不会在组装或使用时形成单点故障。 这对中的2个电容器通常以直角为方向、因此它们会经历不同的机械应力。 搜索网络、检查基准、或向您的电容器供应商咨询电容器故障信息。