Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ76200
您好!
我们在 多个具有不同特性的 BMS 模型中使用 BQ76940。 在最后的设计中、我们还使用 BQ76200作为栅极驱动器、用于驱动电池组正极端子上的 n-MOS。
通过查看多个参考原理图、我可以看到始终有两对电容器:
- 输出端子并联
- 桥接 MOS
这适用于带和不带 BQ76200的两种架构。 以下是一些示例:
SLVA729A:C1-C2和 C17-C23对
SLVU925B:C4-C5和 C6-C7对
此类电容器对的用途是什么?
我们的电路中没有它们、因此 我们希望更好地了解是否 需要将它们添加到我们的新设计中。
谢谢、致以诚挚的问候
Matteo