This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:低 LED 电流下的电流精度

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586312/lm3648-current-accuracy-at-low-led-current

器件型号:LM3648

您好!

您能否告诉我在大约40mA 的低电流下的电流精度? (手电筒电流模式、代码0x0E)
是否为+/-10%?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在手电筒模式下、当 LED 电流低于40mA 时、LED 电流精度预计在+/- 10%以内。

    此致、

    Angelos Tsiros