This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:bq34z100evm 零充电状态

Guru**** 2551120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566679/bq34z100evm-bq34z100evm-zero-state-of-charge

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我在  64位 Windows 7 PC 上运行 bqStudio (1.3.54版)。 我将 PC 连接到 EV2300 (版本3.1r)、后者通过 I2C 连接 到 bq34z100evm (固件0100_0_16)。 我将 BAT+/BAT-引脚连接到12V 铅酸电池(7Ahr)的+/-端子。  

我正在读取精确的电压(但电流为零、因为我假设没有将负载连接到电池)、但我的 SOC 读数为0%。 设置参数时、我一定错过了一些事情/做了一些错误。 是否有人可以仔细检查我的参数以查看我的错误(请参阅下图:我正在显示我的配置设置和电量监测设置)? 是否需要启用它才能获取 SOC 读数?

非常感谢。 我对 TI 的客户支持非常满意(尤其是 Tom Cosby!)。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意:我知道闪存更新正常电芯电压= 2800mV×串联电芯数×5000/分压器= 2800mV x 6 x 5000/ 19148mV = 4387mV、但当我输入此值时、会显示"值超出为参数定义的最大值)。 允许我输入的最大值为4200。 我出了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我将闪存更新正常电芯电压值更改为4200、但仍读出零 SOC。

    接下来、我创建了一个黄金映像文件、以便保存我的当前参数、以便与其中的一些参数一起使用、然后在创建映像文件时、我突然获得了 SOC 读取(而不更改任何其他内容)! 我不知道发生了什么。 但是、我确实注意到、Flags 寄存器中的 SOC1和 SOCF 位已被清除。 如果有比我更有经验的人能够查看我的参数并让我知道他们的想法、我仍然非常感激。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    您的 Cell Term V 似乎已针对 PBA 单元进行了正确设置。 这是导致 SOC=0的常见问题。 您是否更新了 Chemistry 数据。 如果仍然是默认的锂离子化学成分、则也会导致 SOC = 0%。 您需要对800系列 ChemID 进行 oen 编程并使用它、直到您使用 GPCCHEM 工具运行放电以找到最佳 ChemID 匹配项。

    对于 PBA 单元,闪存更新确定单元电压公式似乎已损坏。 将闪存更新确定电池电压设置为1000mV。

    监测计会静止、这会在导出或导入 srec 时强制进行 FCC 仿真。 这可能是导致 SOC 更新的原因。

    Tom