主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
您好!
我在 64位 Windows 7 PC 上运行 bqStudio (1.3.54版)。 我将 PC 连接到 EV2300 (版本3.1r)、后者通过 I2C 连接 到 bq34z100evm (固件0100_0_16)。 我将 BAT+/BAT-引脚连接到12V 铅酸电池(7Ahr)的+/-端子。
我正在读取精确的电压(但电流为零、因为我假设没有将负载连接到电池)、但我的 SOC 读数为0%。 设置参数时、我一定错过了一些事情/做了一些错误。 是否有人可以仔细检查我的参数以查看我的错误(请参阅下图:我正在显示我的配置设置和电量监测设置)? 是否需要启用它才能获取 SOC 读数?
非常感谢。 我对 TI 的客户支持非常满意(尤其是 Tom Cosby!)。