This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:OUTR 和 OUTD 的职责发生了突然变化

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566088/ucc2895-outc-and-outd-duties-change-suddently

器件型号:UCC2895

大家好、

我将相移 PWM 控制器 UCC2895用于10kW 的直流/直流全桥转换器、固定频率为200kHz。

当 OUTR 和 OUTD 中的占空比突然变化与 EA 和斜坡信号的比较无关时、我会遇到一些问题。 根据转换器的工作点(Vin 和 Vout 之间的关系)、问题似乎增加或减少。

我已验证 EA 信号是否完全稳定、并尝试在 EA 和斜坡引脚中添加去耦电容器接地、但未产生任何影响。 我还尝试更改斜坡形状、以查看问题是否与该信号相关(增加 R100)、但这两者都没有影响。

我附上 OUT 信号和斜坡信号的数字。 我还向您发送了电气方案、以向您展示 IC 的配置。 我也可以向您发送光绘文件。

OUTA (amarillo)、OUTB (azul)、OUTA (rojo)、OUTD (Verde)

斜坡(amarillo)、CT (azul)、SYNC (rojo)

configuración UCC2895

提前感谢您。

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amarillo (黄色)、azul (蓝色)、红色(rojo)和绿色(Verde)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramon、

    感谢您关注 UCC2895器件。 我已联系此器件的应用团队、以便我们可以解决您的问题。 有人应在当天内提供帮助。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramon、

    您似乎布置了两次相同的示波器图像。 根据您的说明、第一幅图像 shold 显示 outc 和 outd 信号、但仅显示三个信号、且波形与第二幅图像相同。 您能否提供具有 outc/D 信号的图? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramon、

    如 Daniel 所说、您能否提供 outc/D 图以及 COMP 和 CS 信号来澄清您遇到的问题?

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver 和 Daniel、

    我向您发送输出信号以及 EA 和 CS 信号的图。 正如您所说、在上一篇文章中、我两次附加了相同的数字。

    OUTA (黄色)、OUTB (蓝色)、OUTA (红色)、OUTD (绿色)

    EAP (黄色)、CS (蓝色)、OUTA (红色)、OUTD (绿色)

    在两个图中、outc 信号具有不同长度的脉冲、例如图中间的 outc 信号脉冲比其他脉冲更长。 OUTc (和 OUTD)在不同脉冲之间的职责发生了巨大变化。

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳态相移控制逻辑在输出 A、B 上提供50%占空比脉冲 、这些脉冲与时钟同步并启动 PWM 周期。 输出 C、D 由 内部 PWM 比较 器决定、并使用相移和输出 A、B 来完成 PWM 周期。在稳定状态下、输出 C、D 也以50%的占空比运行。 如果由于某种原因、PWM 占空 比突然变化、这会导致输出 C、D 在下半个开关周期内变化持续时间、 并且不以50%的电压运行、如下面的时序图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我为您的方法提供支持。

    我想弄清楚 OUTR 和 OUTD 中占空比变化的原因是什么。

    信号 EAP 显然是恒定的、我尝试滤除更多此信号、但我没有检测到任何改进。
    信号 CS 经过滤波、我已接地、问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我理解您的方法。

    我想弄清楚 OUTc 和 OUTD 信号中占空比变化的原因是什么。

    信号 CS 处于低电平、我已测试将 CS 接地、问题仍然存在。

    斜坡信号也会被滤波、因此不应成为问题。

    我已经在 EAP 引脚上使用固定电压测试了转换器、断开 R159并添加了一个与 C108并联的电阻器。 这样做,问题就消失了。 我已经检查了信号 EAP 信号、它是恒定的、我已经尝试滤除更多此信号、但我没有检测到任何改进。 PCB 的布局对我来说很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver 和 Daniel、

    通过移除 R111可解决 PWM 故障。 EMIS 似乎通过 CS 将斜坡信号翻转至斜坡跟踪。

    该转换器具有电流环路和电流保护、因此移除该电阻器不会出现问题。

    感谢你的帮助。

    Ramon