大家好、
我将相移 PWM 控制器 UCC2895用于10kW 的直流/直流全桥转换器、固定频率为200kHz。
当 OUTR 和 OUTD 中的占空比突然变化与 EA 和斜坡信号的比较无关时、我会遇到一些问题。 根据转换器的工作点(Vin 和 Vout 之间的关系)、问题似乎增加或减少。
我已验证 EA 信号是否完全稳定、并尝试在 EA 和斜坡引脚中添加去耦电容器接地、但未产生任何影响。 我还尝试更改斜坡形状、以查看问题是否与该信号相关(增加 R100)、但这两者都没有影响。
我附上 OUT 信号和斜坡信号的数字。 我还向您发送了电气方案、以向您展示 IC 的配置。 我也可以向您发送光绘文件。
OUTA (amarillo)、OUTB (azul)、OUTA (rojo)、OUTD (Verde)
斜坡(amarillo)、CT (azul)、SYNC (rojo)
configuración UCC2895
提前感谢您。
Ramon