This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我们看到 TPS63070EVM 在以下情况下不能保持输出调节。
输出设置为5V、负载为1A。
当 Vin=4.3V 时、Vo 下降至3.3V/1A。
请提供建议。
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric Lai @TI.com
VSEL 引脚是如何连接的?
您在 TPS63070EVM 配置中修改了什么?