This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070EVM-693:TPS63070EVM 上的稳压丢失

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566486/tps63070evm-693-lost-regulation-on-tps63070evm

器件型号:TPS63070EVM-693

您好、专家、

我们看到 TPS63070EVM 在以下情况下不能保持输出调节。

输出设置为5V、负载为1A。

当 Vin=4.3V 时、Vo 下降至3.3V/1A。

请提供建议。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSEL 引脚是如何连接的?

    您在 TPS63070EVM 配置中修改了什么?