请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我们观察到一个问题、即电池放电至其终端电压后、完整充电容量(FCC)值将很快变化。
下面是几个已记录参数的图。 请注意、我们的器件会关闭(在电压再次上升时停止消耗大量电流)。
请注意、FCC 突然从563mAh 更改为267mAh。
FCC 的行为是否应与此类似? 我本以为所学的 FCC 不会改变-至少直到 BQ27421重新学习。