This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421中出现意外的满电量行为

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565211/bq27421-g1-unexpected-full-charge-capacity-behaviour-inbq27421

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们观察到一个问题、即电池放电至其终端电压后、完整充电容量(FCC)值将很快变化。

下面是几个已记录参数的图。 请注意、我们的器件会关闭(在电压再次上升时停止消耗大量电流)。

请注意、FCC 突然从563mAh 更改为267mAh。

FCC 的行为是否应与此类似? 我本以为所学的 FCC 不会改变-至少直到 BQ27421重新学习。

e2e.ti.com/.../10140-_2D00_-2016.12.14_2D00_1618.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因,在我发布消息后,图像不会显示。 奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据设计、FCC 在放电期间(启用平滑处理时)保持恒定、但当电池放松和温度变化时、它将调整为新值。 您是否有包含温度数据的日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有记录温度、但这些测试是在室外环境中使用2英寸的电池进行的、因此我怀疑温度会产生影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCC 是否在后续充电/放电周期内恢复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人担忧的是、当电池放松时、BQ27421会调整为新值。 我刚刚查看了另一个日志、其中我将器件放电至42%、然后停止放电。 5秒后、它重新计算了完整的充电容量并错误报告了 SOC。 请参阅下表。

    放电期间 放电后
    完整充电容量(mAh) 491. 262.
    可用容量(mAh) 205. 230
    SoC 42% 88%

    令人震惊的是、器件仅在5秒后便会报告 SOC 出现如此大的摆幅、尤其是当电池的容量实际上没有变化时。

    是否可以将 BQ27421配置为以不同的方式工作? 我们是否有不正确的设置?

    为了给我们的产品提供一些背景知识、它是一款无线麦克风发送器。 不可拆卸电池。 该器件极少完全放电。 该器件在使用过程中经常会打开和关闭、导通时的电流消耗为<1mA、导通时的电流高达200mA。

    BQ27421是否设计用于此类应用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、FCC 会恢复、但器件必须再次充满电。 遗憾的是、由于我们的器件在充电之前多次打开和关闭、因此这将不是一个足够的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq27421应适用于您的应用。 您的系统中 bq27421的完整配置是什么? 请附上电池的数据表。 您能否在系统典型电流完全放电期间从 bqStudio 提供完整的日志(在主寄存器视图中单击开始日志)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是我们根据默认值修改的值。
    -最大电压= 3083mV
    -最小电压= 3752mV
    -电池容量= 500mAh (但我们在同一产品中还使用了其他1000mAh)
    -设计电压= 3700mV
    -设计能源= 1850
    -终止电压= 3000mV
    -锥率= 43 (500mAh /(0.1 x 115mA)
    这些是您所指的配置值吗?

    对于您从 bqStudio 申请日志、您是否意味着只需使用适当的负载将电池连接到 BQ27421EVM? 如果是、我将需要运行该测试。

    最后、我将很快为您提供数据表。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些是我感兴趣的值。
    关于对数:将您的电池连接到 EVM、将 EVM 连接到 bqStudio、启动对数、对电池充电、让其放松1小时、将电池以典型电流放电至终止电压、然后让其放松1小时。 请将日志附加到此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    使用具有正确充电器电路输入的 EVM 执行测试可能有点挑战性。 我们没有断开产品充电电路以连接到 EVM 的"充电器"输入(J6和 J7)。

    我们的产品能够输出任何数据。 如果我将某些参数记录为 CSV (Excel)文件并发送该文件、会有所帮助吗?

    只是为了让我了解故障排除方向、这些记录的数据是否会引导我们找到一个解决方案、使 BQ27421在我们的应用不期望它的情况下不会重新学习完整的充电容量(和 SOC)?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请每隔5秒在充满电和完全放电期间记录未过滤的 SOC、FCC 和 RemCap 以及已过滤版本。
    这些数据将帮助我了解正在发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以提供更多有用的信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >我是否可以提供更多有用的信息?
    请每隔5秒在充满电和完全放电期间记录未过滤的 SOC、FCC 和 RemCap 以及已过滤版本。
    这些数据将帮助我了解正在发生的情况。