请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS775 我正在尝试跟踪 TPS77533导通期间出现~10uS 的1A 浪涌的原因。 当5V 输入超过稳压器的压降电压时、浪涌就会发生、而输出仍然为零。 随着3.3V 输出电压的上升、我还会看到10uF 输出电容的正常浪涌、该电流略低于200mA、接近于我计算出的浪涌电流。 请参阅所附的 LDO 导通图像。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试跟踪 TPS77533导通期间出现~10uS 的1A 浪涌的原因。 当5V 输入超过稳压器的压降电压时、浪涌就会发生、而输出仍然为零。 随着3.3V 输出电压的上升、我还会看到10uF 输出电容的正常浪涌、该电流略低于200mA、接近于我计算出的浪涌电流。 请参阅所附的 LDO 导通图像。