This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS775:输入超过压降阈值时的高浪涌电流

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566435/tps775-high-inrush-current-right-when-input-crosses-dropout-threshold

器件型号:TPS775

我正在尝试跟踪 TPS77533导通期间出现~10uS 的1A 浪涌的原因。  当5V 输入超过稳压器的压降电压时、浪涌就会发生、而输出仍然为零。  随着3.3V 输出电压的上升、我还会看到10uF 输出电容的正常浪涌、该电流略低于200mA、接近于我计算出的浪涌电流。  请参阅所附的 LDO 导通图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    为了让我更好地帮助调试、您能否提供更多有关 LDO 启动过程中发生的情况的信息? 例如、/EN 在启动期间的状态是什么? 它是接地还是在给定的时间切换? 在 LDO 启动期间、您的系统中是否还有任何其他开关? 如果是、在隔离 LDO 时是否会发生过冲?

    非常尊重、
    Ryan