This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:[ LP8860-Q1 ] VDDIO/EN 引脚连接至常开3.3V 电源

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565309/lp8860-q1-lp8860-q1-vddio-en-pin-tie-to-always-on-3-3v-supply

器件型号:LP8860-Q1

[ LP8860-Q1 ] VDDIO/EN 引脚连接至始终开启的3.3V 电源

您好!

我客户的系统接近图 下面的62具有有限的 GPIO 端口、并查看 VDDIO/EN 引脚是否可以直接连接到始终开启的3.3V 电源。  有可能吗? 是否有任何疑虑?

就我检查数据表而言、可能需要始终施加 VSYNC 信号等一些限制(如果使用)。
如果您能评论任何其他问题、我们将不胜感激。



谢谢、
Ken


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ichiro-san、

    此主题已移至 LED 驱动器论坛、以获得更合适的支持。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、LED 论坛成员、

    如果您可以查看上面的查询、我们将不胜感激。

    Eric、

    感谢您的支持。 实际上、如果我在"创建新线程"页面上选择器件、则会自动进入汽车论坛、没有其他选择...



    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    将 VDDIO/EN 连接到恒定电源轨将是一个问题。

    请参阅此电源序列。 VDD 变为高电平后、IC 将需要几百 us 的时间才能将 EEPROM 值下载到需要正确升压 LED 驱动器运行的寄存器字段。 如果 VDDIO/EN 在 VDD 变为高电平之前已经为高电平、那么这个下载时间被中断、因此、IC 运行将不会正常。

    如果可以、如何移除不必要的输入? 正如您提到过的、VSYNC 和 SYNC 在实际应用中的使用不是那么多。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sung、

    感谢您的确认。 对我很有帮助!

    顺便说一下、您可能会有不同版本的数据表。
    我有"SNVSA21C–2014年5月–2015年12月修订版"。 如果您有较新的版本、您可以发送给我吗?
    (Tanaka-k (at) clv.macnica.co.jp。 我是您在日本的授权经销商的 FAE)

    我上周已发送文档请求、但您的团队至今未回复。
    谢谢、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    2016年11月有更新版本、但我们不应将数据表直接发送到外部电子邮件。

    您能否联系能够访问 TI ESP 系统的当地 FAE、他可以在那里下载最新的数据表?

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sung、

    我已再次向您的团队发送请求、因为我的 ESP 只有一个简短的数据表版本。

    总之、谢谢!
    此致、
    Ken