主题中讨论的其他器件:BQ25895、
我使用 EVM 和 EV2300对 bq25890/bq25890H 进行实验(也考虑 bq25895)。
我无法使器件进入 VSYS_MIN 调节模式。 将3.2V 的工作台电源应用于 VBAT (无其他电源)、我可以启用 OTG 模式并在 VBUS 上产生5V 电压。 但是、VSYS 永远不会升至高于 VBAT。
我缺少哪些条件来启用 VSYS_MIN 模式?
我需要此升压功能来为3.0V LDO 提供电源、该 LDO 需要保持不受压降的影响、即使当我的1S 锂聚合物电池下降至3.0V (或低于系统电源轨上的电压)时也是如此。
非常感谢、
Nevin