This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:进入 VSYS_MIN 调节的条件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890H, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564908/bq25890-conditions-to-enter-vsys_min-regulation

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ25895

我使用 EVM 和 EV2300对 bq25890/bq25890H 进行实验(也考虑 bq25895)。

我无法使器件进入 VSYS_MIN 调节模式。 将3.2V 的工作台电源应用于 VBAT (无其他电源)、我可以启用 OTG 模式并在 VBUS 上产生5V 电压。 但是、VSYS 永远不会升至高于 VBAT。

我缺少哪些条件来启用 VSYS_MIN 模式?

我需要此升压功能来为3.0V LDO 提供电源、该 LDO 需要保持不受压降的影响、即使当我的1S 锂聚合物电池下降至3.0V (或低于系统电源轨上的电压)时也是如此。

非常感谢、

Nevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nevin、

    仅当 VBUS 上有有效电源时、才会发生 VSYSMIN。  

    如果您有这种情况、您的系统电源轨可以保持在 VSYSMIN、同时还可以为电压低于设定点的电池充电。

    由于您只有电池存在、并且在 OTG 模式下运行、因此 VSYS 电压将相对等于 Vbat。

    VSYS 是否独立于 LDO 轨为系统的另一部分供电?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的快速回复。

    VSYS 会为某些 LDO 供电、而不是为这个关键的 LDO 供电、但这些 LDO 不需要高输入或可以掉电。

    对于使用最少的额外组件生成此电源轨、您还有其他建议吗(我非常喜欢 bq2589x 中的充电器和升压转换器集成)? 虽然我们的应用不需要5.0V、但在 bq25895上使用 OTG 并从 PMID 获取功率似乎很有趣。

    谢谢、

    Nevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Nevin、

    所以、我要确保我了解您的需求;您希望通过 VSYS 而不是 Vbus 或 PMID 为关键 LDO 供电?

    我建议在这种情况下使用与 VSYS 引脚一致的升压转换器来处理这种低电池电压情况。

    另请注意、充电器集成了升压转换器、但两种功能不能同时使用。 这通常用于移动电源应用。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    不需要、完全无需从任何给定电源轨为 LDO 供电。

    对于我的应用而言、升压不能同时用于充电不是一个问题。

    谢谢、

    Nevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nevin、

     如果您不提供 VBUS、则充电器无法提供 Vsysmin 电压。

    在这种情况下、如果您需要一致的系统电压、连接到 BAT 的独立升压转换器将能够提供该电压。

    请看一下这里的集成开关升压转换器  

    由于您正在寻找最少数量的组件、 请在此处查看我们的电源模块

    非常低的负载电流、您就可以摆脱这一问题。 我还将在 这里查看我们的电荷泵选择

    我对这些器件不太熟悉、因此如果您对这些器件有疑问、我可以尝试找到合适的组、或者您也可以在该器件的特定 e2e 论坛组下进行供电。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Joel H