This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-50-Q1:WDI 通过电阻器而不是悬空被下拉

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566002/tps3820-50-q1-wdi-pulled-down-with-a-resistor-instead-of-floating

器件型号:TPS3820-50-Q1

大家好、团队、

我的客户遇到了一个有关 TPS3820-50-Q1的问题。

在对开关进行编程时、它们使用开关来控制 WDI 和 MCU 连接、在正常工作时、开关打开。 因此、当进行编程时、TPS3820不会复位 MCU。

它们是汽车系统中的噪声问题、因此它们不喜欢 WDI 引脚悬空、器件会在 WDI 和 GND 之间添加一个100k 电阻器。

我检查了 TPS3820-50-Q1方框图、如果 WDI 悬空、内部自动复位振荡器将通过一个40k 电阻生成信号以转换检测器。

我的问题如下。

1.如果 WDI 不悬空、客户的100k 下拉电阻连接是否正常?

2.自动复位振荡器的输出电压是多少? 转换检测器的电压阈值是多少?

经客户测试,如果 WDI-GND 电阻器大于36k 且开关关闭,TPS3820-50-Q1将不会输出复位信号。 这应该与 WDI 引脚电压相关。

4.关于连接 GND 的100k 电阻器、您能否就系统面临的其他风险发表更多评论?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我还在 EVM 上测试了100k、发现它没有释放复位。 可能可以、但我建议客户在高温/低温条件下测试一些电路板、以包括电阻器和器件的容差。 这不是我们的规范或特征。

    2.我不确定这个电路。 让我看看它。

    3.与(1)类似、我建议在温度范围内和其他几个单位上进行测量。 根据您的结果、我想100k 的电压可能足够高、不会导致复位、但更多的数据点会很有用。

    4.除了可能导致器件识别 GND 并因此发出定期复位之外、我没有看到任何其他风险。 当然、100k 会降低正常模式下的有效下拉电阻、但与10k 相比、我认为它不会产生任何显著影响。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    感谢您的回复。 期待您对以下问题的答复。

    2.自动复位振荡器的输出电压是多少? 转换检测器的电压阈值是多少?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我在 VDD=5V 时获取了一些 WDI 引脚的波形捕获。  40k 加上外部电阻在 WDI 引脚上创建一个电阻分压器、该电阻分压器值会为内部电容器充电。  一旦转换检测器检测到高电压(在本例中为~2.3V、但这可能高达 VDD*0.7=3.5V)、它就会触发看门狗、因此不会复位。  例如、对于100k 电阻器、您具有40k 和100k 分压器、从而导致向电容器施加3.57V 电压。  使用33k 电阻器时、电压为2.26V (因此波形非常弯曲);使用4.7k 电阻器时、电压为0.5V、不会导致任何转换。

    WDI 引脚断开:

     

    100k 至 GND 的 WDI 引脚:

    33k 至 GND 的 WDI 引脚:

    4.7K 至 GND 的 WDI 引脚:

    因此、您可能希望客户增加100k、因为这刚好在3.5V 的边界上。  考虑到100k 的容差和40k 的容差、您可能希望客户确保200k Ω 的电阻安全。  正如我之前提到的、客户需要在其电路板上进行一些验证测试。  我们只使用浮点输入进行了验证和特性测试,因此任何其它内容都需要由客户进行测试。

    此致、
    Karl