请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5450 您好!
是否可以并行连接两个 TPS5450稳压器以提高输出功率能力? 这样做是否安全? 我是否可以参考任何示例/文档?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一般而言、不能并行连接两个器件以增加输出电流。 没有机制允许两个电路平均共享负载。 一个趋向于电流限制、而另一个将处于轻负载状态。 您可以想象地使用负载共享控制器来实现以下目标: