您好、先生、
我对如何为我们的应用选择合适的 BMS 解决方案有疑问。
目前、我们需要电池2S1P 平衡解决方案、这是 TI 的参考资料。
我是否知道适合我们应用的 TIDA-00982和 TIDA-00449? 具有 MSP430的 bq76920可以与 bq4050等效?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我对如何为我们的应用选择合适的 BMS 解决方案有疑问。
目前、我们需要电池2S1P 平衡解决方案、这是 TI 的参考资料。
我是否知道适合我们应用的 TIDA-00982和 TIDA-00449? 具有 MSP430的 bq76920可以与 bq4050等效?
您好、先生、
可以帮助我们查看原理图或对此进行评论吗? 谢谢。
文
我查看了您的 bq29200部分原理图。
很少有需要强调的 d / s 误差。。
在 d/s 的 PP10上 电池1平衡电流、 RCB1不起作用;
I (CB1)= V1/[RCB)+Rint]
在电池2平衡期间,电流由 VDD (内部 LDO)提供
I (CB2)=(V2-V1)/[RVD+RCB + Rint];因此 RCB2不受依赖。
对于 内部 FET、假设 Rint = 250 ohm (max)。