This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查2S1P 电池平衡解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00982, BQ76920, BQ4050, TIDA-00449, BQ29209, BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565201/survey-2s1p-battery-balance-solution

主题中讨论的其他器件:TIDA-00982BQ76920BQ4050TIDA-00449BQ29209BQ29200

您好、先生、

我对如何为我们的应用选择合适的 BMS 解决方案有疑问。
目前、我们需要电池2S1P 平衡解决方案、这是 TI 的参考资料。
我是否知道适合我们应用的 TIDA-00982和 TIDA-00449? 具有 MSP430的 bq76920可以与 bq4050等效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    如果您只是想平衡、我建议使用 bq29200或 bq29209、这是一个具有电池平衡功能的 OV 保护器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回答。 bq29200或 bq29209是一款出色的器件。
    BTW、我是否知道适合我们应用的 TIDA-00982和 TIDA-00449? 具有 MSP430的 bq76920可以与 bq4050等效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    bq4050可帮助您实现一个一体的解决方案、从而实现保护、电量监测、平衡、监控等功能

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    可以帮助我们查看原理图或对此进行评论吗? 谢谢。

    e2e.ti.com/.../bq29200.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了您的 bq29200部分原理图。

    很少有需要强调的 d / s 误差。。

     

     在 d/s 的 PP10上 电池1平衡电流、 RCB1不起作用;

     

    I (CB1)= V1/[RCB)+Rint]

     

    在电池2平衡期间,电流由 VDD (内部 LDO)提供

     

    I (CB2)=(V2-V1)/[RVD+RCB + Rint];因此 RCB2不受依赖。

     

     

    对于 内部 FET、假设 Rint = 250 ohm (max)。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的评论。

    对于 BQ29200操作问题、您还需要帮助。
    1.当 OVP 状态或未平衡状态时、我是否知道 BQ29200 OUT 引脚从低电平变为高电平?
    2. BQ29200如何知道电池不平衡状态?
    3. BQ29200如何设置 V2和 V1压降电压以实现电池启动平衡? 最小压降电压可以开始平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    以下是您的问题的答案。

    Bq29200 OVP 为4.35V。

    这是具有外部使能控制的自动电池平衡。 如果启用/CB_EN 引脚、则当两节电池关断30mV 时、它将自动平衡这两节电池。

    3.我认为我将答案与#2问题结合在一起。 请查看数据表、它提供了更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的快速响应。
    1.每个电芯超过4.35V,输出引脚从低电平变为高电平,对吧?
    2.我可以测量 V1和 V2,并将/CB 配置为 GND。
    如果压降电压> 30mV、BQ29200会自动平衡两节电池。
    如果压降电压< 30mV、BQ29200会自动停止平衡两节电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的、其中任何一个电压都高于4.35V。
    2.是... 两节电池的差分大于30mV。 示例。 VC1= 4.3V,VC2= 4.331V,然后打开电池平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、


    此设计是参考设计

    可以帮助我提供示例吗? 因为没有找到 d/s 的 MOSFET Rint

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    用于充电器和平衡操作。 哪一个是好的?
    1.充电器已完成,然后 MCU 使/CB 拉低(平衡)
    2.充电电池和/CB 拉低(平衡)始终拉低(平衡)。
    3.将电池放电至低电平后为电池充电,然后 MCU 使/CB 拉低(平衡)

    用于8.3.4电池平衡使能控制
    需要使用 MSU 监控器电池电压来启用平衡状态? 或硬件配置、哪一个更好。

    "为避免电池过早放电、建议关闭(拉高)低电平有效的电池平衡
    在较低的充电状态(SOC)电平启用控制引脚"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    对于充电器、请使用充电器论坛、因为他们是专家、更适合回答充电器问题。

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅为您在1月5日帖子上的问题提供的 CB 方程和 RINT 值。