This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661 LM3409 TPS92515线圈电感

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565902/tps92661-lm3409-tps92515-coil-inductance

主题中讨论的其他器件:TPS92661-Q1LM3409TPS92515

关于 TPS92661-Q1评估模块(http://www.ti.com/lit/pdf/slvua51)的描述、我真的想知道用于 LED 的两个降压转换器(L3和 L4)的线圈的巨大电感。 物料清单也有点令人困惑、因为它规定了640uH、但有一条评论指出220uH。 在所有其他电流 LED 驱动器降压转换器原理图中,我看了最近类似的电感器的值为22uH 至68uH…… 一整个数量级更小。

现在 、评估模块仅使用135mA 的电流、但具有电源 LED 的实际设计的电流大约为1安培或更大。 具有此类饱和电流和电感的屏蔽式电感器会非常大且昂贵。

如果 TPS92661数据表中没有一些措辞、大意是降压转换器应始终以恒定电流模式(CCM)运行、以便线圈永远不会停止提供电流、我会忽略这一点。

另一方面、我真的不喜欢这种方法、因为这些值与所有其他原理图相矛盾、因此我甚至不能确定 LM3409或 TPS92515是否可以与如此大的电感器配合使用。 浪费布板空间只是为了稍后发现它不是必需的、这将是糟糕的。 如果不为足够大的线圈提供空间、情况会更糟。 而在不首先制造电路板的情况下进行测试目前是不可能的。

因此,假设目标是对8个电源 LED 进行高质量的每 LED 调光,每个 LED 使用上述芯片时电流为1安培... 我真的需要什么线圈规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joerg、您好!

    该 EVM 实际上仅用于评估和测试固件、高电感的原因只是为了使其保持在具有如此低输出电流的 CCM 中。 您可以轻松地以低得多的电感器值进行1A 设计、只需将其保持在 CCM 中即可。 因此、您可以使用数据表来计算开关频率/电感值、这样您就可以使其保持在 CCM 模式、并且该值将会低得多、因为理论上、电感电流的峰峰值高达2A (虽然我不建议这么高)。 在任何情况下、您最终都可能达到10uH 至68uH 的范围、具体取决于您在1A 电流下设计的开关频率和 LED 纹波电流要求。 您只需在较高电流下对热性能更加小心(EVM 如此低电流的另一个原因)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Clint! 因此,换言之,要么需要一个电流容差较低的高电感线圈,要么需要一个电流容差较高的低电感线圈... 或者,如果电流在大边界上变化,情况就会变得有点丑:-) 我的问题是,我们仍然不知道用户最终需要多少光,所以我们计划350毫安。700毫安,并希望在雨天至少保持1A 的电流... 但现在我知道高价值来自哪里,可以制定我的计划:-) 谢谢!