Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1, LM3409, TPS92515
关于 TPS92661-Q1评估模块(http://www.ti.com/lit/pdf/slvua51)的描述、我真的想知道用于 LED 的两个降压转换器(L3和 L4)的线圈的巨大电感。 物料清单也有点令人困惑、因为它规定了640uH、但有一条评论指出220uH。 在所有其他电流 LED 驱动器降压转换器原理图中,我看了最近类似的电感器的值为22uH 至68uH…… 一整个数量级更小。
现在 、评估模块仅使用135mA 的电流、但具有电源 LED 的实际设计的电流大约为1安培或更大。 具有此类饱和电流和电感的屏蔽式电感器会非常大且昂贵。
如果 TPS92661数据表中没有一些措辞、大意是降压转换器应始终以恒定电流模式(CCM)运行、以便线圈永远不会停止提供电流、我会忽略这一点。
另一方面、我真的不喜欢这种方法、因为这些值与所有其他原理图相矛盾、因此我甚至不能确定 LM3409或 TPS92515是否可以与如此大的电感器配合使用。 浪费布板空间只是为了稍后发现它不是必需的、这将是糟糕的。 如果不为足够大的线圈提供空间、情况会更糟。 而在不首先制造电路板的情况下进行测试目前是不可能的。
因此,假设目标是对8个电源 LED 进行高质量的每 LED 调光,每个 LED 使用上述芯片时电流为1安培... 我真的需要什么线圈规格?