This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:在 VIN=5V 时从5V 生成1.1V 电压、并生成 VREG 值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54526, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566082/tps54526-generation-of-1-1v-from-5v-and-vreg-value-at-vin-5v

器件型号:TPS54526
主题中讨论的其他器件: TPS62130

尊敬的团队:

我们计划使用 TPS54526从 Vin=5V 生成1.1V 电压、这是可行的吗?

如果 Vin=5V 时 VREG 的值可能是多少。

是否可以使用 PG (通过 VREG 上拉)作为 TPS62130的使能端(用于电源定序)。

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 TPS54526从5V 输入生成1.1V 输出。 VERG5电压将低于正常值、因为 Vin 小于6V。它由 LDO 在内部生成。 因此、VREG5电压将为200mV 或小于 Vin。 只要 VREG5高于 UVLO 范围、就可以。 您可以使用 PG 进行电源定序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的快速响应。

    此致、
    Prasanna G