请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54526 主题中讨论的其他器件: TPS62130
尊敬的团队:
我们计划使用 TPS54526从 Vin=5V 生成1.1V 电压、这是可行的吗?
如果 Vin=5V 时 VREG 的值可能是多少。
是否可以使用 PG (通过 VREG 上拉)作为 TPS62130的使能端(用于电源定序)。
此致、
Prasanna G
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.