This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217C 输出故障

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565019/tps65217-tps65217c-output-failure

器件型号:TPS65217

您好!

我们的一位客户现在正在使用 TPS65217C。 现在、它们遇到了一个问题、即当 AC 引脚(__LW_AT__从 AC/DC 适配器)电压从5V 下降到3.2V 以下时、将5V 输入电压重新连接到 AC 引脚、器件在 LDO 和 DCDC 上都没有输出电压。 只有 INT_LDO 和 BYPASS 引脚电压正常、RESET(44PIN)电压为3.5V,引脚 PB_IN 悬空且电压为低电平。  

请帮您检查这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    客户是否在此应用中使用 BAT (电池)?  我能不能用事件的电压和时序来获取上面描述的内容的一些示波器捕获。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Tuan:

      非常感谢您的善意帮助。 客户使用5V 适配器为 tps65217的 AC 引脚供电。 当交流引脚电压降至3.1V 至3.5V 之间时、输出消失、当电压再次恢复至5V 时、在 tps65217的输出上无法检测到输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    请回答我上面的问题:客户是否在此应用中使用 BAT (电池)? 我能否获得一些示波器捕获您描述的内容以及事件的电压和时序。

    谢谢 Tuan