请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 您好!
我们的一位客户现在正在使用 TPS65217C。 现在、它们遇到了一个问题、即当 AC 引脚(__LW_AT__从 AC/DC 适配器)电压从5V 下降到3.2V 以下时、将5V 输入电压重新连接到 AC 引脚、器件在 LDO 和 DCDC 上都没有输出电压。 只有 INT_LDO 和 BYPASS 引脚电压正常、RESET(44PIN)电压为3.5V,引脚 PB_IN 悬空且电压为低电平。
请帮您检查这个问题吗?