请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ATL431 主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好
如果我们问 ATL431、您会介意吗?
在数据表 P9中、"图25。 相位和增益测量测试电路"、该电路用于测量 闭环增益。
我们的认可是否正确?
P6"图10。 小信号电压放大与频率间的关系"、 该测试结果是 开环增益测量吗?
如果这是 开环增益测量的测试结果、您能告诉我们测量电路的电路
相关的 ,您能否告诉我们 您 是如何测量 开环增益还是测量电路的?
我们认识到、 您使用该器件测量开环增益时的特征是由您的设计团队确定的
因此、无法使用 TINA-TI 进行仿真、对吧?
此致、
大田松本